help desk software

为什么你应该支持无风扇电源

February 26, 2020

 (Image courtesy of MEAN WELL.)

(图片由 MEAN WELL 提供。)

电源是一种为一个或多个电气负载提供电力的电气装置。其主要功能是通过将电能从电源转换为负载所需的相应电流、电压和频率,从而使电能适应负载的需求。 电源 还通过限制负载电流并在发生故障时将其关闭,为所供电的负载提供保护。这些设备还会调节输出功率,以防止电子噪声,并提供功率因数校正。

在本文中,我们将解释不同类型的电源,并探讨为什么 无风扇电源 能够提供最佳性能。

线性稳压器与开关电源(SMPS)

电源大致可分为两大类:线性稳压电源和开关电源(SMPS)。

线性稳压器将交流电(AC)转换为稳定的直流电(DC)。它们使用变压器在高压交流输入和低压直流输出之间提供电气隔离,滤除输入端的噪声,并降低输入的交流电压以便整流为输出直流电压。线性稳压电源的效率较低(30-60%),这意味着更多的功率损耗和需要散发的热量。

开关电源具有较高的效率(超过 80%)和先进的性能。开关电源将输入的电网频率电压转换为高频交流电压,然后使用小型变压器将其降压。随后该电压经过整流、滤波和稳压处理,输出为稳定的直流电压。

与线性稳压器相比,开关电源的设计更复杂,成本也更高。但与线性稳压器相比,它们具有诸多优势,包括体积更小、效率更高,且不会散发过多的热量。

电源效率的重要性

电源效率是总输出功率与输入功率之比的百分比,通常在满载和额定输入电压下进行标定:

例如,如果电源的效率为 50%,而所需的负载功率为 100W,那么总输入功率需要达到 200W。另外 50% 的输入功率会被浪费,主要以热量形式散失,必须妥善散热以避免损坏设备。这说明了高效率电源的重要性。它们的损耗明显更少,这意味着它们运行温度更低,从电网获取的电力更少,却能提供相同的输出功率。

电源设备的效率并非恒定不变,它取决于环境和负载条件。一般来说,电源在额定负载的 50% 时效率最高。在 230V 供电下的电源效率高于在 110V 交流供电下的效率。如今,市场上提供的先进型号即使在额定负载的 50-100% 范围内也能保持持续的高效率。例如,图 1 中的图表显示了 MEAN WELL UHP-2500 系列 相对于供电电压和负载的效率曲线。 

Figure 1. Power supply operation diagram for MEAN WELL UHP-2500 model- efficiency vs. load. (Image courtesy of MEAN WELL.)
图 1. MEAN WELL UHP-2500 机型的电源工作图——效率与负载的关系。(图片由 MEAN WELL 提供。)

电源效率不可能达到 100%。然而,通过先进的设计和合适的元件,实现高效率是可能的(例如,图 1 中的 MEAN WELL UHP-2500 效率高达 96%)。电源中的损耗由无源元件和有源元件引起,且线性电源中的损耗比开关电源更多。开关电源的功率损耗主要发生在开关器件(MOSFET 和二极管)中。其他损耗则由电容器和电感器引起(如果使用先进的低电阻元件可以减少这种损耗,但这类元件通常成本较高)。无源元件损耗包括电阻损耗(I2R)、电容器损耗以及由铁芯和绕组感应引起的电感器损耗。有源元件损耗主要由 MOSFET 和二极管的导通损耗和开关损耗引起。

尽管开关电源可能更昂贵,但其高效率可以节省电费。它们也更加可靠,产生的噪声更少,所需的散热也更少。它们采用高质量元件,如开关器件、重型电容器和性能良好的扼流圈。它们能产生纹波更低、噪声更小、发热更少的更优输出电压,并提供更好的电压调节能力。

电源散热方式

电源会产生热量,这可能损坏电路中的元件。因此,电源需要配备散热系统以散发多余的热量。以下是最常用的导热或散热方式:

  1. 自然通风 是一种简单的对流散热方式,空气自然流动并将热量从设备中带走。自然通风是一种简单、低成本的散热方式,不需要额外的机械元件。由于这种散热方式的散热能力较低,采用这种方式的电源在安全工作温度范围方面受到限制。
  2. 强制风冷 使用一个或多个风扇来增强自然气流,从而实现更高的工作温度。由于风扇会消耗额外的电力,因此会降低电源的效率。它们还需要定期维护和更换。这种散热方式对于空间有限的应用来说并不实用。
  3. 散热片 通过与较冷元件直接接触来传导热量,可以是散热片(带散热鳍片)或冷板(不带散热鳍片)。带散热鳍片的散热片与空气接触的表面积更大,因此能够更快地散热。它通常与强制风冷结合使用,以获得更好的散热效果。然而,散热片需要更多的空间,这限制了它们在某些应用中的使用。冷板是厚金属板,用于将热量从设备中传导出去。它们用于对简洁性和空间要求较高的应用中。
  4. 液冷 由内嵌管道的冷板组成,管道中循环流动着闭环冷却液。冷却液有助于使基板保持非常稳定的温度,从而使热传递尽可能高效。由于液冷无需使用风扇,因此不会占用太多空间。液冷具有出色的散热能力,不会产生噪音和振动,并能延长电源的使用寿命。然而,液冷的设计更复杂,因此成本更高。液冷通常用于产生高热量的应用场合,例如工业激光器或充电站。

液冷电源可设计为具有非常高的输出功率。例如,MEAN WELL 的液冷电源 PHP-3500 系列,输出功率最高可达 3,500W。它们还具备主动均流功能,最多可将四个并联单元组合起来,提供高达 14,000W 的功率输出。

下方视频对比了 MOSFET 和电容器在液冷与强制风冷两种方式下的温度差异。与强制风冷相比,液冷可将温度降低 6-18°C。

尽管成本较高,但对于不适合采用强制风冷的应用而言,液冷电源是最有效的解决方案。在许多应用中,应避免使用强制风冷,因为为电源增加风扇会降低其可靠性、增加成本、产生噪音,并带来维护上的麻烦。

无风扇电源(例如下方图 2 中的 MEAN WELL UHP-2500)避免了风扇故障的问题,并降低了维护成本。无风扇电源也适用于需要绝对安静的环境。

Figure 2 MEAN WELL UHP-2500 power supply. (Image courtesy of MEAN WELL.)
图 2 MEAN WELL UHP-2500 电源。(图片由 MEAN WELL 提供。)

电源与电源管理

电源管理是每个电子系统中的一项重要功能,因为它对系统的直流电源进行控制、调节和分配。电源管理会影响可靠性、性能和成本。

先进的电源配备了可编程电压和电流(PV/PC)功能,通过外部直流控制信号,可将输出电压在 50-120% 范围内、电流在 20-100% 范围内进行微调。此外,它们还可以配备通信协议(例如 PMBus 或 CANBus),以实现智能化电源。一般来说,电源输出调节有两种类型:外部模拟信号接口和数字控制接口。

外部模拟信号接口控制技术使用外部电压来控制电源的输出电压。模拟电源稳定可靠,但灵活性有限。虽然可以监测状态,但每个参数的控制通常仅限于一种可能的反应方式。外部模拟电压输入通常在 1-5V 范围内。通过施加外部电压,输出电流可在额定电流的 20-100% 范围内进行微调。图 3 显示了使用外部直流电压进行输出电流调节的示意图。

Figure 3 Diagram of output current regulation for MEAN WELL PHP-3500 model. (Image courtesy of MEAN WELL.)
图 3 MEAN WELL PHP-3500 机型的输出电流调节示意图。(图片由 MEAN WELL 提供。)

数字控制可提供高水平的信息访问,并实现更灵活的输出。下表显示了数字化电源设计的优势:

(Image courtesy of MEAN WELL.)
(图片由 MEAN WELL 提供。)

用于电源数字控制的最广泛使用的通信协议是 PMBus(电源管理总线)。PMBus 是一种开放标准的电源管理协议,可简化设计并降低数字控制电源系统的复杂性。CANBus(控制器局域网络)是另一种通信协议。它可以实现 PMBus 协议的大部分命令和功能,二者之间的主要区别在于信号传输方式。选择 CANBus 还是 PMBus 取决于具体应用的需求。MEAN WELL 为已集成 PMBus 的产品提供可选的 CANBus 型号。

内置 PMBus 协议的电源可让终端系统监测和控制电源的各种运行参数,例如电压、电流和温度。无风扇电源与 PMBus 协议相结合,可大幅提高使用寿命可靠性和安装灵活性,从而实现更紧凑、更智能的终端系统。例如,PHP-3500 支持 PMBus,最大总线速度为 100kHz,可实现信息读取、状态监测和输出微调。

Figure 4. A communication module can be selected for remote monitoring or controlling according to system requirements. (Image courtesy of MEAN WELL.)
图 4. 可根据系统需求选择用于远程监测或控制的通信模块。(图片由 MEAN WELL 提供。)

要了解有关无风扇电源和电源管理优势的更多信息,请查看 MEAN WELL UHP 和 PHP 电源

 

本文由 Master Electronics 赞助。所有观点均为本人观点。——Edis Osmanbasic [Engineering.com]

新闻存档

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011