help desk software

Fünf Gründe, warum Sie nach Mehrwertlösungen fragen sollten

January 20, 2021

 „Mehrwert“ ist in vielen Branchen ein Modewort, doch in der Elektronikwelt umfasst es die vielen Möglichkeiten, wie wir den von Ihnen erworbenen Komponenten „Mehrwert verleihen“ können. Ziel ist es, die Teile für Sie einfacher nutzbar zu machen. Das bedeutet, wir unternehmen zusätzliche Schritte, damit Ihre Teile möglichst einbaufertig bei Ihnen ankommen.

 

1.  Reduzieren Sie die Schritte, die nötig sind, um Ihr Teil einsatzbereit zu machen. 

Fast jedes Teil, das Sie kaufen, muss mit anderen Komponenten integriert werden, um ein funktionierendes System oder Subsystem zu bilden. Daher kommt Ihr Teil ohne Mehrwertdienste nur selten in einem gebrauchsfertigen Zustand bei Ihnen an. Sie können die Teile nach Erhalt selbstverständlich selbst kombinieren und zusammenbauen, aber wir können den Prozess vereinfachen, indem wir Ihnen den Montageschritt abnehmen.

 Unser Value-Add-Team informiert sich über den endgültigen Einsatzzweck der von Ihnen gekauften Teile und legt dann fest, welche Komponenten sich sinnvoll kombinieren lassen, bevor wir die Teile an Sie versenden. Übliche Beispiele für diese Art von Mehrwertleistung sind Box Builds, Kabelendverarbeitung und Kabelbaumkonfektionierung, DIN-Schienenmontagen sowie das Zusammenstellen (Kitting) unterschiedlicher Teile, die letztlich gemeinsam verwendet werden.

 

2. Reduzieren Sie Ihre Kosten.

Bevor sie sich für Mehrwertlösungen von Master Electronics entschieden, ließen manche Kunden gleiche oder ähnliche Leistungen nach Eintreffen der Produktlieferungen von einem Auftragsfertiger durchführen. Dabei versendete unser Team die Produkte typischerweise zunächst an den Kunden, der sie anschließend selbst an den Auftragsfertiger weiterschickte, damit dieser die Montage oder andere Leistungen übernahm.

Indem wir diesen Schritt vollständig entfallen lassen, können wir Ihre Gesamtkosten für Versand und Abwicklung sowie die Anzahl der Bestellungen senken. Wenn Sie Mehrwertlösungen unserem Team überlassen, lassen sich zudem Teileüberschüsse deutlich reduzieren, was ebenfalls zur Senkung der Gesamtkosten beiträgt.

 

3. Verkürzen Sie Ihre Implementierungszeit.

Wie bereits erwähnt, kommt es selten vor, dass ein einzelnes Teil allein in ein System eingebaut wird. Teile müssen vor dem Einsatz fast immer in irgendeiner Form modifiziert oder zusammengebaut werden, sodass Kunden diese Schritte entweder nach Erhalt der Lieferung selbst übernehmen oder an einen weiteren Auftragsfertiger auslagern müssen. 

Beide Optionen kosten Zeit – eine kostbare Ressource für viele Projekte. Wenn wir Mehrwertlösungen bereits im Rahmen Ihres ursprünglichen Kaufs anbieten, gewinnen Sie diese Zeit zurück. Sobald Sie dann Ihre Bestellung erhalten, können Sie direkt mit der Umsetzung beginnen.

 

4. Reduzieren Sie die Gesamtzahl Ihrer Bestellungen.

Einen klaren Überblick über offene und abgeschlossene Bestellungen zu behalten, kann eine Gratwanderung sein, besonders wenn viele Teile getrennt voneinander eintreffen. Wenn wir Ihre Teile bereits vor dem Versand einsatzbereit vorbereiten, müssen Sie insgesamt weniger Teile im Blick behalten – das bedeutet häufig auch weniger Bestellungen und weniger Sendungen.

Diese Reduzierung vereinfacht die Überwachung Ihres Bestellstatus und erleichtert es, Ihre Artikel zu überprüfen und im Nachhinein einen klaren Überblick zu behalten.

 

5. Reduzieren Sie die Komplexität Ihres Projekts. 

Der Fertigungsprozess selbst für das unkomplizierteste elektronische Produkt kann unglaublich komplex sein – auch für erfahrene Anwender. Wenn Sie Mehrwertleistungen unserem Team überlassen, verringern Sie die Gesamtkomplexität Ihres Projekts.

Wenn Sie die Anzahl der intern zu verwaltenden Aufgaben reduzieren, profitieren Sie von einem geringeren Risiko im gesamten Projekt. Schließlich gibt es weniger Möglichkeiten für Fehler, wenn Sie intern einen kleineren Teil des Prozesses abwickeln. Unsere erfahrenen Mehrwert-Teammitglieder übernehmen so viel von der Komplexität wie möglich – damit Sie es nicht müssen. 

 

Da Mehrwertleistungen für jeden Kunden und Anwendungsfall individuell sind, erfahren Sie mehr am besten direkt von Ihrem Master-Electronics-Vertriebsmitarbeiter. Er kann mit Ihnen Ihre Anforderungen besprechen, Ihnen ein Angebot unterbreiten und Sie mit unserem Mehrwert-Team in Kontakt bringen, damit Sie loslegen können. Worauf warten Sie also noch?

 

 

NEWS-ARCHIV

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011