你应该询问增值解决方案的 5 个理由
“增值”是许多行业中的一个流行词,但在电子行业中,它涵盖了我们为您购买的元件“增加价值”的多种方式。我们的目标是让这些零件更便于您使用,这意味着我们会采取额外的步骤,确保您收到的零件尽可能接近可直接实施使用的状态。
1. 减少准备使用您的零件所需的步骤。
您购买的几乎每个零件都需要与其他元件集成,才能构成一个可运行的系统或子系统。因此,如果没有增值服务,您的零件很少能以即装即用的形式送达。虽然您完全可以在收到零件后自行组合和组装,但我们可以通过省去组装步骤来简化这一流程。
我们的增值团队会了解您所购零件的最终用途,然后确定在发货前可以合理组合哪些元件。这类增值服务的常见例子包括整机组装(box build)、导线端接和线束组装、DIN导轨组装,以及将最终会一起使用的不同零件进行套件化(kitting)。
2. 降低您的成本。
在选择Master Electronics提供增值解决方案之前,一些客户会在产品到货后,由合同制造商执行相同或类似的服务。这种情况通常是:我们的团队先将产品发货给客户,然后客户再将同样的产品发给合同制造商进行组装或其他服务。
通过彻底省去这一步骤,我们可以降低您的整体运输和处理成本以及采购订单数量。将增值解决方案交给我们的团队处理,还可以显著减少零件的超量采购,这也是降低整体成本的另一个因素。
3. 缩短您的实施时间。
正如我们上面提到的,单个零件很少会被直接用于系统中。零件几乎总是需要在使用前进行某种修改或组装,这就要求客户要么在收到货物后自行处理这些步骤,要么外包给另一家合同制造商。
这两种方式都会浪费时间,而时间对许多项目来说都是宝贵的资源。当我们在您最初的采购中就提供增值解决方案时,您就可以省下这部分时间。这样,当您收到订单后,就可以直接进入实施阶段。
4. 减少您的采购总次数。
同时维护未结和已结订单的清晰记录可能是一项需要权衡的工作,尤其是当您有许多零件分批到货时。当我们在发货前就为您准备好可直接使用的零件时,您需要跟踪的零件总数就会减少,这通常也意味着更少的采购订单和更少的发货批次。
这种精简使监控订单状态的流程更加高效,让您更容易核查您的物品,并在事后保留清晰的记录。
5. 降低您项目的复杂性。
即使是最简单的电子类产品,其制造流程也可能非常复杂,即便对有经验的人来说也是如此。将增值服务交给我们的团队处理,可以让您降低整个项目的整体复杂性。
当您减少内部需要管理的任务数量时,整个项目的风险也会随之降低。毕竟,当您内部处理的流程环节更少时,出现问题的可能性也会更少。我们训练有素的增值团队成员会尽可能地为您处理这些复杂事务——这样您就不必亲自动手了。
由于增值服务因每位客户和使用场景而异,要了解更多信息,最好的方式是联系您的Master Electronics销售代表。他们可以与您沟通您的需求、提供报价,并为您对接我们的增值团队,帮助您开始这一流程。那么,您还在等什么呢?
English
中文 / 汉语
Deutsch
Español
Nederlands