help desk software

Warum ist Galliumnitrid (GaN) bei neuen Netzteilen so beliebt?

Wenn Sie sich in letzter Zeit das Marketing für ein modernes USB-C-Ladegerät, einen Telekom-Gleichrichter oder ein Server-Netzteil angesehen haben, sind Ihnen wahrscheinlich drei Buchstaben aufgefallen, die das Design bestimmen - GaN. Bei OnlineComponents.com, wo wir sowohl Entwicklungsingenieure als auch Komponenteneinkäufer branchenübergreifend unterstützen, beobachten wir, wie sich Galliumnitrid-Bauelemente von „unbekannt“ zu „allgegenwärtig“ in AC/DC- und DC/DC-Netzteilen sowie Motortreibern entwickeln. Hier erfahren Sie, warum GaN so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und worauf Sie bei der Qualifizierung von Bauteilen oder der Erstellung einer Stückliste achten sollten.

 

Was GaN mitbringt

GaN ist ein Halbleiter mit großer Bandlücke, der ein deutlich höheres kritisches elektrisches Feld und eine höhere Elektronenbeweglichkeit als Silizium aufweist. In der Praxis bedeutet dies Transistoren mit geringeren Kapazitäten, schnellerem Schalten und drastisch reduzierten Schaltverlusten im Vergleich zu Silizium-MOSFETs. Im Gegensatz zu den Body-Dioden von Silizium-MOSFETs sind GaN-Leistungstransistoren nicht auf Minoritätsladungsträger angewiesen, sodass die Sperrverzögerungsladung praktisch null ist. Die Physik hinter diesen Bauelementen bildet die Grundlage für die heutigen kleineren, kühleren und effizienteren Netzteile.

Entwickler greifen typischerweise für den Bereich von etwa 100-650 Volt, kompakte Handy- und Laptop-Ladegeräte sowie viele industrielle Netzteile auf GaN zurück. Für noch höhere Spannungen und größere Leistungen ist Siliziumkarbid oft die bessere Wahl, etwa bei Antriebswechselrichtern für Elektrofahrzeuge und dem im Fahrzeug integrierten Ladegerät. Beide sind Halbleitermaterialien der nächsten Generation, doch sie glänzen in unterschiedlichen Bereichen, weshalb Distributoren in der Regel Optionen für beide anbieten.

 

Effizienz und Leistungsdichte: Warum das für Käufer wichtig ist

Da Galliumnitrid schnell und mit geringen Verlusten schalten kann, treiben Entwickler höhere Schaltfrequenzen voran (häufig zwei- bis fünfmal höher als bei siliziumbasierten Netzteilen). Dadurch lassen sich Magnetkomponenten und Kondensatoren verkleinern, die Masse der Kühlkörper reduzieren und die Gesamtleistungsdichte erhöhen. Diese Technologie steckt hinter den kompakten, leistungsstarken USB-C-Power-Delivery-Ladegeräten und Netzteilen, die immer beliebter werden. Bei diesen hochfrequenten Systemen mit hoher Spannung finden sich deutlich höhere Anstiegsraten, wobei mehrere zehn Volt pro Nanosekunde üblich sind, was Referenzdesigns erfordert, die besonderen Wert auf Layout-Disziplin legen, um elektromagnetische Störungen (EMI) unter Kontrolle zu halten.

All diese Eigenschaften führen zu praktischen Vorteilen für Endanwender. Mit Galliumnitrid lässt sich bei gleicher oder sogar besserer Leistung ein niedrigerer Systempreis erzielen. Zwar kann ein GaN-Bauelement teurer sein als ein vergleichbarer Silizium-MOSFET, doch die Systemkosten sinken oft, da sich Magnetkomponenten (Transformatoren und Ähnliches), Kondensatoren, thermische Bauteile und das Gehäusevolumen verkleinern lassen. Das ist ein Stücklisten-Thema, über das moderne Stromversorgungsentwickler täglich mit ihren Systemdesignern sprechen sollten.

Die höhere Effizienz dieser Netzteile ist ein offensichtlicher Weg zu ebenso höheren Effizienzzertifizierungen. Netzteile für Rechenzentren und PCs konkurrieren bei Energieeffizienz-Kennzeichnungen miteinander, und der Einsatz von GaN-basierten Front-Ends erleichtert das Erreichen dieser Ziele, indem PFC- und Primärstufenverluste bei Teil- und Volllast reduziert werden.

Schließlich ist ein kleineres und leichteres Produkt für alle von Vorteil. Bei Adaptern und eingebetteten Netzteilen spielen Versandgewicht, Portdichte und thermischer Komfort eine wichtige Rolle. Die Vorteile der GaN-Dichte sind für viele offensichtlich, und dieser Vorteil zeigt sich auch in den Regalen des Einzelhandels, wo mehrportige Wandladegeräte mit 65-100 Watt nur halb so groß sind wie ihre Vorgänger auf Siliziumbasis. Tatsächlich besteht eine gute Chance, dass sich Galliumnitrid im Inneren befindet, wenn ein Endprodukt in seinem Marketing Begriffe wie „ultrakompakt“ oder „taschengroß“ verwendet.

 

Topologie-Trends mit Galliumnitrid

Aufgrund der Eigenschaften, die für GaN-basierte MOSFETs einzigartig sind, setzen sich einige Topologien zunehmend durch. Ein neuerer Stil der Leistungsfaktorkorrektur ersetzt die übliche Eingangsdiodenbrücke. Das schnelle, saubere Schalten macht dies praktikabel, sodass Sie eine höhere Effizienz und weniger Bauteile erhalten. Der Verzicht auf diese Diodenbrücke erfordert allerdings ein sorgfältiges Schaltungslayout, eine gute Eingangsfilterung sowie Aufmerksamkeit bei der Stromerfassung und dem Schaltzeitpunkt, um elektrisches Rauschen unter Kontrolle zu halten.

Egal ob Sie einen Resonanzwandler oder eine einfache Halbbrücke verwenden, GaN ermöglicht schnelleres Schalten bei geringeren Verlusten, was bedeutet, dass Sie eine hochfrequente isolierte Stufe einsetzen können. Das ergibt einen kleineren Transformator und Kondensator, ohne dabei auf Effizienz zu verzichten. Viele Entwickler kombinieren ein Galliumnitrid-Front-End mit einer GaN-Halbbrücke, damit die gesamte Primärseite kühler und leichter läuft.

Auf der Sekundärseite reduzieren Tiefsetz- und Hochsetzstufen mit niedriger Spannung - etwa in der Größenordnung von 48 Volt auf 12 Volt oder 12 Volt auf 5 Volt - die bei jedem Ein- und Ausschalten der Schalter verlorene Energie. Das Ergebnis sind kompakte Mehrfachausgangs-Netzteile, die auch bei kleiner werdenden Transformatoren effizient bleiben.

Integrierte GaN-Leistungsstufen sind Bauelemente, bei denen die Transistoren mit dem Treiber und dem Schutz integriert sind. Die Integration verkürzt die empfindlichen Verdrahtungsschleifen, wodurch sich die Hochgeschwindigkeitsschaltung leichter steuern lässt und die Leiterplatte oft vereinfacht wird. Für viele Teams ist dies der schnellste Weg zu einem zuverlässigen, hochdichten Design.

 

Zuverlässigkeit von GaN-Transistoren

Frühe Skeptiker der GaN-Technologie machten sich Sorgen über dynamische RDS(on)-Verschiebungen, Qualifizierungsmethoden und die langfristige Zuverlässigkeit des Gates. Als Reaktion auf diese Bedenken hat die Branche Test- und Berichtsverfahren standardisiert und veröffentlicht anwendungsrelevante Lebensdauerdaten. Wenn Sie Bauteile bewerten, fordern Sie Belastungsbedingungen an, die Ihrem Anwendungsfall ähneln, und achten Sie auf Qualifizierungen, die sich an GaN-spezifischen Richtlinien orientieren, statt nur an herkömmlichen Silizium-MOSFET-Tests.

Aus Sicht eines Entwicklers gibt es eine praktische Checkliste mit Punkten, die geprüft oder berücksichtigt werden sollten und die wir Engineering- und Einkaufsteams empfehlen.  

  • Passung von Spannungsklasse und Topologie. Da die meisten heutigen GaN-Bauelemente im Bereich von 100-650 V ideal sind, ergibt dies nur in Anwendungen Sinn, die in diesen Bereich fallen. Selbst danach müssen Sie jedoch sicherstellen, dass alle anderen Parameter Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Integrierter versus diskreter Treiber. Integrierte GaN-Lösungen mit Treiber und Schutz reduzieren Parasitäreffekte und Designrisiken. Diskrete GaN-Lösungen hingegen bieten Flexibilität und unter Umständen mehr Gehäuseoptionen.
  • Thermischer Schutz. Die Effizienz ist höher als bei vielen anderen Technologien, die Gehäuse jedoch kleiner. Dadurch wird es ebenso wichtig, die thermischen Pfade zu validieren. Wie bei jeder Elektronik verlängert ein kühlerer Übergang die Lebensdauer und vermeidet unerwartete Derating-Überraschungen.
  • Strategie gegen elektromagnetische Störungen (EMI) - Schnelle Flanken sparen Watt, können aber unerwünschte elektromagnetische Wellen aussenden. Planen Sie ein Budget für Snubber, nach Möglichkeit Spread-Spectrum, und simulieren Sie frühzeitig Gleichtaktströme, um sicherzustellen, dass das Design sowohl ordnungsgemäß funktioniert als auch die Emissionsanforderungen nicht überschreitet.
  • Lieferkette und Zweitquelle. Als Distributor sind wir uns der Herausforderungen bei der Beschaffung elektronischer Bauteile nur allzu bewusst. Glücklicherweise hat sich GaN mit wachsender Nachfrage zu einem Multi-Vendor-Markt entwickelt, in dem mehrere Anbieter ähnliche Bauteile herstellen.  



Zusammenfassung

Der Aufstieg von Galliumnitrid ist kein Hype. Es ist ein Materialvorteil, der sich in alltägliche Designerfolge verwandelt hat. Für Ingenieure eröffnet es höhere Effizienz, höhere Frequenz und höhere Leistungsdichte mit gängigen Werkzeugen und Referenzdesigns. Für Käufer kann es die Systemkosten senken, Größe und Gewicht reduzieren und ambitionierte Effizienz-Roadmaps unterstützen. Achten Sie bei der Qualifizierung Ihrer Komponenten auf GaN-spezifische Zuverlässigkeitsdaten und bestätigen Sie die Abdeckung durch mehrere Lieferanten, um das Risiko Ihres Plans zu verringern.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!