Welche rechtlichen Haftungen sollten beim Entwurf eines Produkts berücksichtigt werden?
Wir möchten vorab betonen, dass dieser Artikel ausschließlich allgemeinen Informationszwecken dient und keine Rechtsberatung darstellt. Sie sollten für Ihre eigene, individuelle Produktentwicklungssituation stets die entsprechenden Rechtsexperten konsultieren.
Die Entwicklung eines neuen Produkts, ob im Alleingang oder im Team, kann gleichermaßen begeisternd wie anstrengend sein. Begeisternd ist der kreative Teil mit Brainstorming, das zu neuartigen Lösungen für Probleme führen kann. Anstrengend ist so ziemlich alles, was auf die kreative Phase folgt: Tests, Dokumentation, Vertrieb, Buchhaltung, Distribution und rechtliche Fragen. Ja, rechtliche Fragen. Denn Sie möchten nicht all diese Stunden investieren, nur um am Ende Ihre großartige Idee an eine andere Person oder Organisation zu verlieren. Die Geschichte ist voll von Beispielen für die „Aneignung“ von Produktideen, darunter der Laser, die Glühbirne und der Fernseher. Alle rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Ihrem neuen Produkt sollten so früh wie möglich im Entwicklungsprozess geklärt werden, um spätere Probleme und Kosten zu vermeiden. Aber was sollten Sie wissen, um Ihre großartige Idee zu schützen, mögliche rechtliche Haftungsrisiken zu minimieren und die Kontrolle darüber auch in Zukunft zu behalten? Ob Ihre Idee nur ein kleiner Fortschritt, ein Produkt der nächsten Generation oder ein bahnbrechendes Design ist – es liegt noch Arbeit vor Ihnen.
Die ersten Schritte
Haftungs- oder Eigentumsfragen, die sich aus der Produktentwicklung ergeben, lassen sich in der Regel in mehrere Kategorien einteilen. In keinerbestimmten Reihenfolge können diese unter anderem sein:
- Patent- und Markenfragen
- Konstruktionsfehler und Produktsicherheit
- Schutz des geistigen Eigentums
- Gesetzliche Vorschriften
Werfen wir einen kurzen Blick auf jeden dieser Punkte, wohlwissend, dass Informationen zu jedem einzelnen davon wahrscheinlich mehrere Regale einer modernen juristischen Bibliothek füllen würden.
Patent- und Markenfragen
Das läuft eigentlich auf eine einfache Frage hinaus, die aber nicht immer einfach zu beantworten ist: Wie nah ist Ihr Design an einem bereits etablierten Produkt am Markt? Es ist wichtig, frühzeitig eine Antwort darauf zu erhalten, damit Sie keine Zeit mit einer Idee verschwenden, die bereits jemand anderes hatte.
Ein Patent schützt Erfindungen oder Verfahren und gilt in der Regel 20 Jahre lang, sofern jährliche Verlängerungsgebühren entrichtet werden. Eine Marke schützt Markennamen, Logos und Slogans im Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt. Der Schutz einer einzelnen Marke kann unbegrenzt fortbestehen, solange sie alle 10 Jahre verlängert wird. Nicht zu verwechseln damit ist das Urheberrecht, das originale Texte oder Urheberschaft (Worte, Musik, Kunst) schützt. Wichtig ist dabei: Sobald diese verschiedenen rechtlichen Schutzformen für eine neue Produktidee gewährt wurden, müssen sie von den Personen oder Organisationen, denen sie gehören, auch verteidigt werden, um am Markt tatsächlich Wirkung zu entfalten. Diese Verteidigung kostet Zeit und Geld, aber bedenken Sie: Wenn sich jemand die Mühe macht, ein Patent anzumelden, ist er wahrscheinlich auch bereit, es gegen Verletzungen zu verteidigen.
Kurz gesagt: Sie sollten eine Patentrecherche durchführen (möglicherweise auch unter Einbeziehung von Patentanmeldungen) sowie eine Markenrecherche nach Namen und Designs, die Ihrem eigenen ähneln könnten, und dabei mit Vorsicht vorgehen.
Konstruktionsfehler und Produktsicherheit
Es versteht sich von selbst (aber wir sagen es trotzdem), dass Ihr Produkt so funktionieren muss wie versprochen und weder Menschen noch Tieren oder der Umwelt schaden darf. Das Produkt muss für die vorgesehene Zielgruppe sicher in der Anwendung sein. Erfüllt es diese Anforderungen nicht, setzt Sie das einer rechtlichen Haftung aus, die nicht nur Ihr neues Produkt sofort stoppen, sondern auch die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens behindern kann.

Konstruktionsfehler und Produktsicherheitsprobleme können entweder einen grundlegenden Fehler im Basisdesign des Produkts betreffen, Fehler in den einzelnen im Produkt verwendeten Komponenten, oder Mängel bei der Herstellung oder
Montage des Produkts. Die meisten Klagen wegen Konstruktionsfehlern richten sich gegen den Hersteller, der für das Produktdesign verantwortlich ist. Und obwohl Haftungsausschlüsse oder Warnhinweise auf Produkten häufig verwendet werden, sind sie in den meisten Fällen rechtlich nicht bindend.
Schutz des geistigen Eigentums
Da Sie die anspruchsvolle geistige Arbeit geleistet haben, ein großartiges neues Produkt zu erfinden, möchten Sie es sicher allen erzählen, oder? Oder es sogar an ein größeres Unternehmen lizenzieren, das es herstellt und verkauft und Ihnen dafür Tantiemen zahlt? Nun, nicht so schnell. Bevor Sie einen Patentschutz einrichten, sollten Sie sich bewusst sein, dass sich so ziemlich jeder Ihr Design aneignen kann, einschließlich der Personen, denen Sie es vorstellen und die Sie vielleicht als Investoren gewinnen möchten. Sie können dies auf verschiedene Weise zu vermeiden versuchen, unter anderem durch die Anmeldung eines vorläufigen Patents, mit dem Sie Ihre Idee bis zu 12 Monate lang schützen und den Status „Patent angemeldet“ beanspruchen können.
Sie können sich auch mit Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen schützen, gemeinsame
Eigentumsvereinbarungen mit Investoren oder Beratern vermeiden oder einfach so wenige Details wie möglich über Ihre Idee preisgeben. Die Karten nah am Körper zu halten, könnte Ihre beste Strategie sein.
Gesetzliche Vorschriften
Wenn sich Ihre neue Produktidee an Verbraucher, an die Industrie oder an den Bereich der öffentlichen Gesundheit richten könnte, kann sie bundes- oder landesstaatlichen Regulierungsrichtlinien unterliegen. Wenn Sie glauben, dass sie internationale Anwendungen haben könnte, kann sie durch zahlreiche länder- oder regionsspezifische Richtlinien eingeschränkt sein. So oder so: Etwas, das Sie sich beispielsweise für den Gesundheitsmarkt, den Transportmarkt oder die Luft- und Raumfahrt- bzw. Pharmamärkte vorstellen, kann Einschränkungen unterliegen – nicht nur bei den im Produkt verwendeten Komponenten, sondern auch bei den zur Herstellung verwendeten Fertigungssystemen.
Gesetzliche Vorschriften sind nichts, dem Sie ausweichen oder das Sie anfechten können. Wenn Sie die Idee für einen neuen Sensor entwickelt haben, der den Wert von OP-Geräten steigern könnte, muss dieser nicht nur Anforderungen hinsichtlich seiner Materialzusammensetzung und der Herstellung dieser Komponenten erfüllen, sondern auch hinsichtlich der Art und Weise, wie das Produkt selbst hergestellt, getestet, installiert und gewartet wird.
Kurz gesagt: Das regulatorische Umfeld soll die Endnutzer schützen, die ein Produkt möglicherweise verwenden. Eine frühzeitige Recherche zu Vorschriften und sogar Branchenstandards, die für Ihr neues Produkt gelten könnten, wäre ein kluger Schritt.
Zusammenfassung
Wenn Sie Teil einer großen Organisation sind, müssen Sie sich mit den rechtlichen Aspekten der Produktentwicklung möglicherweise erst dann befassen, wenn Ihre Compliance-Abteilung Ihre neue Idee beanstandet und Sie deren
Spezifikationen ändern müssen. Wenn Sie hingegen neu sind oder sich im Alleingang in der Welt der Produktentwicklung bewegen, sollten Sie sich bewusst sein, dass das Entwickeln einer neuen Idee möglicherweise der einfachste Teil dessen ist, was noch vor Ihnen liegt. Fragen zu Produktdesign, Technik, Fertigung, Marketing und Qualitätssicherung neuer Produkte können jederzeit auftreten. Es ist ratsam, so früh und so umfassend wie möglich zu erfahren, wie Ihr Produkt genutzt werden wird und was Ihnen im Falle eines Problems passieren könnte.
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass es je nach Einzigartigkeit Ihrer neuen Produktidee auch schwierig oder unmöglich sein kann, rechtliche Fragen vorherzusehen, die sich aus künftig erlassenen oder geänderten Gesetzen zur Regulierung Ihrer neuen Idee ergeben könnten. In dieser Hinsicht fliegen Sie im dichten Nebel allein und in niedriger Höhe. Viel Glück.
Für eine ergänzende Perspektive zu den rechtlichen Risiken bei der Entwicklung neuer Produkte lohnt sich vielleicht ein Besuch bei unseren kreativen Freunden von CircuitBread hier: So, You've Got a Great Product Idea. What Legal Issues Should You Consider? Weitere lehrreiche Inhalte von ihnen finden Sie unter www.circuitbread.com. Ob Sie Teil eines großen Unternehmens sind oder als Einzelkämpfer arbeiten – Sie möchten unerwartete rechtliche Risiken in jedem Teil Ihres Produktentwicklungsprozesses vermeiden. Der Lohn dafür kann sich durchaus als lohnenswert erweisen.
English
中文 / 汉语
Deutsch
Español
Nederlands