Welche Verbesserungen sind nötig, damit Elektrofahrzeuge flächendeckend Realität werden?
Der Reiz, Elektrofahrzeuge (EVs) für den Transport zu nutzen, beruht sowohl auf geschickter Öffentlichkeitsarbeit als auch auf handfesten Fakten. EVs haben im letzten Jahrzehnt einen recht schnellen Wandel durchlaufen. Investitionen der Branche, Forschung und Entwicklung sowie kreatives Marketing haben sie von einer technischen Kuriosität zu einem potenziellen Umweltvorreiter und möglicherweise einer klugen Verbraucherwahl gemacht.
Einige der Entwicklungsfragen im EV-Bereich haben wir bereits in einem Blogbeitrag vom März 2023 behandelt, den Sie auf dieser Website nachlesen können. Fest steht jedoch, dass EVs dank der Arbeit findiger Ingenieure viele Vorteile bieten, darunter geringerer Ölbedarf, weniger Luftverschmutzung und geringerer Wartungsaufwand für Fahrzeuge. Die Frage ist jedoch, ob potenzielle Käufer das Verkaufsversprechen der EVs auch tatsächlich annehmen – und wenn nicht, was die Ingenieurskunst tun muss, um die Verkaufszahlen schneller in Bewegung zu bringen.
Die Nachfragesituation
Das jüngste Interesse an der Elektrifizierung des Verkehrs wurde durch mehrere Faktoren angetrieben, darunter steigende Kraftstoffpreise im Einzelhandel, ein verstärkter Fokus auf Emissionen von Verbrennungsmotoren (ICE), einzelstaatliche und länderspezifische Vorschriften zum schrittweisen Ausstieg aus ICE-Fahrzeugen sowie staatliche Förderungen für den Kauf von EVs durch Verbraucher. Dies hat zu einem sprunghaften Anstieg neuer EV-Hersteller und -Modelle geführt. Laut Kelly Blue Book kamen 2023 rund 33 neue EV-Modelle auf den Markt, und für 2024 sind 50 neue oder überarbeitete Modelle geplant.
Auch die EV-Ingenieurgemeinschaft hat reagiert, indem sie Ressourcen auf Verbesserungen der EV-Technologie konzentriert. Das Wachstum der Kaufentscheidungen der Verbraucher für EVs bleibt jedoch aus verschiedenen Gründen relativ langsam. Die Hauptgründe lassen sich auf Preis und Reichweite zurückführen.
Was sich ändern muss
Laut einer aktuellen Umfrage von Cox Automotive ist die Erschwinglichkeit von EVs der wichtigste Grund für die Zurückhaltung der Verbraucher beim Kauf eines EVs. Im Mai 2023 lag laut Cox der Durchschnittspreis eines neuen ICE-Fahrzeugs bei 48.528 US-Dollar, während ein vergleichbares neues EV 55.488 US-Dollar kostete – ein Aufpreis von 14 %.
Auch wenn die Preise für EVs tendenziell sinken, wird der Druck, staatliche Kaufsubventionen abzuschaffen, die Attraktivität dieses Trends bremsen. Die Geschichte lehrt uns, dass die Preisgestaltung von Fahrzeugen eher ein Fertigungs- als ein technisches Problem ist, doch Produktionseffizienzen werden häufig durch technische Konstruktionen vorangetrieben, die eine effiziente Fertigung ermöglichen. Es versteht sich von selbst, dass der zunehmende Wettbewerb durch all die neuen EV-Modelle ebenfalls dazu beitragen kann, dieses Problem abzumildern.
Die Reichweitenproblematik
Ein weiteres Anliegen der Verbraucher ist die Reichweite von EVs, also die durchschnittliche Strecke, die mit einer vollen Ladung zurückgelegt werden kann. Laut dem US-Energieministerium lag die mittlere Reichweite von ICE-Fahrzeugen im Jahr 2021 bei 413 Meilen. Die mittlere Ladereichweite von EVs betrug 217 Meilen. Dieser Reichweitenunterschied ist größtenteils auf die aktuelle Batterietechnologie zurückzuführen, doch Verbraucher müssen dies auch im Zusammenhang mit dem derzeitigen Mangel an einer flächendeckenden EV-Ladeinfrastruktur sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA betrachten.
Dieser Unterschied im Reichweitenpotenzial von EVs gegenüber ICE-Fahrzeugen führt bei Verbrauchern zu sogenannter „Reichweitenangst“, die sowohl auf überzogene Reichweitenprognosen der Hersteller als auch auf weitere technische Faktoren zurückzuführen ist, die die Reichweite verringern. Zu diesen zusätzlichen Faktoren zählen eine verminderte Batterieleistung bei kaltem Wetter, der Rückgang der Ladekapazität mit zunehmendem Batteriealter sowie die Auswirkungen unterschiedlicher Fahrstile und Geländearten.
Wie man sich vorstellen kann, hängt die Lösung für jedes dieser Reichweitenprobleme von einer Kombination aus kreativer Ingenieurskunst, neuer Technologie und einem ausgebauten Ladenetz ab.
Entwicklungen bei Batterien
Reichweitenbedenken führen uns zur Verbrauchernachfrage nach Verbesserungen der Batterietechnologie. Wiederaufladbare Batteriechemien haben seit den ursprünglichen Nickel-Cadmium-Designs (NiCAD) einen weiten Weg zurückgelegt und gehen inzwischen über die derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien hinaus. Mit dem Fokus auf die Erhöhung der Reichweite und die Verkürzung der Ladezeit werden derzeit viele vielversprechende Technologien untersucht. Dazu zählen unter anderem Zink-Luft, Lithium-Luft, Lithium-Schwefel, Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan, Lithium-Eisenphosphat, Natrium-Ionen sowie Festkörperdesigns. Obwohl die Entwicklungsaktivitäten enorm zugenommen haben, wird die Umsetzung der Batterietechnologie in fertigungsfähige Lösungen noch Entwicklungszeit und finanzielle Investitionen erfordern.

Dennoch sorgen spannende Entwicklungen bei neuen Batteriedesigns und deren versprochene Fähigkeit, eine höhere Reichweite und kürzere Ladezeiten zu bieten, täglich für Schlagzeilen. Toyotas jüngste Ankündigung neuer Fortschritte bei Festkörperbatterien beinhaltet eine prognostizierte Reichweite von über 700 Meilen pro Ladung. Das Problem beim Verkauf von EVs besteht jedoch darin, dass diese Versprechen zwar in zukünftigen Modellen umgesetzt werden könnten, die Leistung der aktuell bei Händlern verfügbaren EVs jedoch nach wie vor etwas enttäuschend ist. Die Strategie der Verbraucher scheint abzuwarten zu sein.
Fehlende Ladeinfrastruktur
Eng verbunden mit dem Bedarf an besserer Batterietechnologie ist der gleichzeitige Bedarf an einer Erhöhung der Anzahl verfügbarer Ladestationen, zusammen mit verbesserter Ladetechnologie , um die Ladezeit der Fahrzeuge zu verkürzen. Die Reichweitenangst der Verbraucher resultiert aus der Batteriereichweite pro Ladung, der Entfernung zwischen verfügbaren Ladestationen und der Ladezeit. Und obwohl private Ladestationen zu Hause einen Faktor im gesamten Ladeumfeld darstellen, lösen sie die Reichweitenangst nicht, sobald ein Fahrzeug auf einer längeren Fahrt unterwegs ist.
Laut einem aktuellen Bericht des US-Energieministeriums gibt es derzeit in den gesamten USA etwa 105.000 öffentliche EV-Ladestationen (sowohl reguläre als auch Schnellladestationen), die nicht ausschließlich Tesla vorbehalten sind. Über 28 % dieser Ladepunkte befinden sich in Kalifornien. Zum Vergleich schätzt das American Petroleum Institute die Zahl der zugänglichen öffentlichen Tankstellen auf 145.000, wobei jede Tankstelle in der Regel über viele Zapfsäulen verfügt, deren Nutzung nur wenige Minuten dauert.
Während die Entwicklung von Schnellladetechnologie ein technisches Problem darstellt, ist die Installation zusätzlicher Ladestationen ein finanzielles und normungstechnisches Problem. Die Finanzierung, obwohl sowohl eine private als auch eine öffentliche Angelegenheit, ist nicht Teil dieser Diskussion.
Die Standardisierung von Ladetechnologien, -geräten und -netzwerken schreitet nur langsam voran. Derzeit listet das US-Energieministerium 32 verschiedene Ladenetzwerke auf. Die Vereinfachung sowohl der Geräte als auch der Netzwerke kann einen großen Teil der Lösung für das Reichweitenproblem darstellen.
Weitere Faktoren
In dieser Diskussion haben wir die wichtigsten Themen angesprochen, die ein schnelleres Wachstum der Verbraucherverkäufe von EVs behindern. Doch wie Sie vielleicht wissen, spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Die Bedeutung jedes einzelnen Faktors für den letztendlichen EV-Käufer mag umstritten sein. Zusammengenommen unterstreichen sie jedoch die vielen und unterschiedlichen Bereiche, die bei EVs verbessert werden müssen, bevor eine stärkere Akzeptanz bei den Verbrauchern erreicht werden kann. Einige dieser zusätzlichen Themen sind:
- Hohe Reparaturkosten, insbesondere für den Austausch oder die Reparatur der Batterie
- Die anfänglichen Kosten für die Ladeausrüstung zu Hause
- Die Kosten für den Ladestrom
- Umweltbedenken hinsichtlich der Batteriechemie
- Die sichere Beschaffung batteriekritischer Mineralien
- Das Recycling von Batterien und Fahrzeugen
- Die Überhitzung von Batterien
- Der Wiederverkaufswert von EVs
- Staatliche Gebühren zum Ausgleich der Kraftstoffsteuer
Fazit
EVs bleiben eine praktikable und attraktive Option für die anhaltenden Probleme durch den Einsatz von ICE-Motoren im Transportwesen. Um jedoch die Verbraucherverkäufe von EVs zu steigern, muss neben anderen Aspekten auch den „großen vier“ Punkten Aufmerksamkeit geschenkt werden, um die Bereitschaft der breiten Öffentlichkeit zu erhöhen, EVs zu kaufen und zu nutzen:
- Niedrigerer Anschaffungspreis
- Verbesserte Reichweite pro Batterieladung
- Verbesserte Ladezeit der Batterie
- Höhere Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen
Wenn Sie an der technischen Entwicklung von EVs und dem dafür erforderlichen Unterstützungsnetzwerk beteiligt sind oder Produkte für diesen Markt entwickeln, sind Sie sich sowohl des Marktpotenzials als auch der noch verbleibenden harten Arbeit bewusst.
Unsere Freunde von CircuitBread.com bieten großartige Tutorials zu den Grundlagen der Leistungselektronik , die Ihnen helfen, Ihre eigene Suche nach Verbesserungen der EV-Technologie voranzutreiben. Die Website bietet zudem weitere Diskussionen zur EV-Technologie, die Sie hier finden: Was ist nötig, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erweitern? Wie immer ist kreative Ingenieurskunst eine elegante und effiziente Lösung.
English
中文 / 汉语
Deutsch
Español
Nederlands